This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:轻负载条件下的工作效率?

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TPS62082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679797/tlv62568-operating-efficiency-at-light-load-conditions

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: TPS62082

您好!

我计划使用 TLV62568将电压从5V 降至3.3V。

我的负载电流降至500mA 以下、我认为 这是 TLV62568的轻负载条件、因为其输出电流为1A。

在使用  WEBENCH 创建的设计中、效率曲线上升了85%

效率对我来说是可以接受的。

我只有几个问题;

问题1. 是否在 轻负载条件下高效运行 TLV62568?

问题2. 如果不是、在轻负载运行时具有更高效率的升压转换器有哪些合适的替代产品?

问题3. WEBENCH 设计中的 TPS62082具有更好的轻负载效率、它是否更适合 TLV62568?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    感谢您查询此产品。

    问题1. 请查看下面的 webench 设计、因为您提到的85%效率并不是您真正可以获得的效率。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    当您将5V 降至3.3V 时、TLV62568在100mA、95%和500mA 下的效率几乎达到93%!

    问题2. 如果您需要降低电压、为何要求使用升压转换器?

    问题3. 再说一次、我认为您使用的是不同的输入。 请查看此适用于 TPS62082的 webench 设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    您将看到效率比 TLV62568低5%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emmanuel!
    在介绍完所有 WEBENCH 设计后、我得出的结论是 TLV62568最适合我的低负载电流应用、


    以获得详细的响应。 它澄清了我的疑问。 关于 Q2、它应该是、

    问题2. 在轻负载运行时具有更高效率的合适替代降压转换器是什么?

    您能为我提供问题2的帮助吗?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    要回答您的问题、您必须指定以下几项:
    您的目标效率和负载是多少?