This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何使用 BQ25120A 实现软电源开关?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700381/bq25120a-how-do-i-make-the-soft-power-switch-with-bq25120a

器件型号:BQ25120A

我使用 BQ25120A 实现了软电源开关。

要关闭电源,请按住按钮5秒钟以将其关闭。

但是、当打开时、该按钮将立即打开。
我是否可以等待3到5秒钟才能打开电源?

谢谢你。

SunBae Yim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunbae,

    器件会在保持 PMID 通电之前对 twake1计时器进行计数。 twake1大约为80ms。 不能在开启之前等待3-5秒、但我建议 MCU 可以唤醒、然后在显示屏上电之前检查 WAKE1或 WAKE 2计时器等。  

    此致、

    gautham