This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050 EN 引脚应用?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683414/lmr14050-lmr14050-en-pin-application

器件型号:LMR14050

你(们)好,先生  

我们发现 LMR14050 EN 引脚可以悬空。  

我的客户问题是、如果我们想使用 MCU (3.3V) GPIO 引脚来控制 LMR14050 EN 引脚、如何进行连接?

悬空时 LMR14050 EN 引脚的电压电平是多少?

                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您可以将 GPIO 直接连接到 EN 引脚以进行使能控制。

    唯一的问题是 MCU 关断和启动期间 GPIO 的状态(或输出电阻或电压电平)。 EN 引脚具有内部上拉高电流(典型值1uA)、如果 GPIO 在关断 或启动期间处于高 Z 模式(大于1.5M Ω)、则 EN 引脚仍将在 Ven-TH 上看到1.5V 电压并启用芯片。 因此、您可以在 EN 引脚上添加10K 电阻器至 GND。