This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何电压基准可支持低于1V 的电压?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683216/is-there-any-voltage-reference-can-support-a-voltage-below-1v

主题中讨论的其他器件:LM4140

大家好、

我需要0.9V 或0.6V 电压基准进行芯片测试、但我只能找到 LM4140等能够 提供1.024V 的芯片。  

那么、是否有任何其他芯片或其他方法 来提供0.6V 等基准?

谢谢!

Leo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leo Z、

    我们没有低于1.024V 的电压基准。 如果您需要低于1V 的精确电压基准,我建议在缓冲器中使用电压基准+电阻分压器。
    很少有人需要低于1V 的电压基准。
    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?
    您使用的是哪种类型的 ADC?

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo Z、

    感谢您的推荐、我使用它来测试我实验室的芯片。 它需要0.6V 基准电压。

    Leo Z