This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:CAN BQ25606自动识别适配器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701342/bq25606-can-bq25606-auto-identity-adapter

器件型号:BQ25606

   我 现在正在使用 BQ25606、 我发现在连接1A 适配器时无法为 BQ25606充电,未连接负载。 但2A 适配器非常好。 然后、我在输入端连接了一个10uF 电容器、连接1A 适配器并使充电正常。  BQ25606是否未自动适应适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在定制板上还是在我们的 bq25606 EVM 上?  

    只要遵循数据表的"应用和实施"部分、使用任何有效的适配器都应该正常。  

    我还建议您验证适配器本身的性能。 如果电流消耗时出现不稳定/振荡、则其电压可能对支持充电电流无效。 添加10uF 电容器可能会改善适配器输出的调节。

    此致、

    Joel H