This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:最大 输入电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62203, TPS62172, TPS62160, TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672759/tps62203-max-input-voltage

器件型号:TPS62203
主题中讨论的其他器件:TPS62745TPS62172TPS62160TPS62120

您好!

此器件的建议输入范围为2.5-6V。 绝对最大值为7V。

您是否认为将4节 CR2032电池(两节并联)与该器件输入端连接6V 标称电压是安全的? 我是否应该担心输入电容器上的电压尖峰? 我应该使用低 ESR 电容器还是不足以防止输入电压尖峰的电容器?

对于该输入范围、3.3V 输出、100mA 输出电流、您是否有更好的解决方案? 外部组件的数量越少、越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、最大值是多少 EN 引脚上的电压? 最大 数据表中的电压列为空。 最大值 输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SR、

    不是、不建议将这些5V 输入电压和6V 输入电压器件用于2节纽扣电池应用、因为电池电压在整个温度范围内很容易超过3V 等

    请参阅专为这些类型的低功耗应用而设计的 TPS62745。

    最后、TPS62203非常老旧。 我想知道您是如何找到它的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、

    实际上、我之前看过 TPS62745、但担心我将如何焊接 WSON 封装、因为这是一个业余项目。
    我将使用以下两种方法之一:
    -采用 WSON-12的 TPS62745
    -采用 WSON-8封装的 TPS62172
    或采用 VSSOP 封装的 TPS62160。

    在低电流(CCA、10uA)下、我不需要非常高的效率、因为 IC 大部分时间都将处于关断模式。 您建议的 IC 可能是最佳解决方案、因为其关断电流非常低、仅为130nA。

    感谢你的帮助。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您需要引线式器件以实现最简单的手工焊接、则可以使用 TPS62160和 TPS62120。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 TPS62745、因为它还具有 VIN_SW 引脚、因此非常适合我的项目。

    请确认、在 EN 引脚被拉至低电平时让 EN_VIN_SW 引脚悬空是正常的。 我在数据表中找不到关于这种情况的任何说明、但从方框图中可以看出、只有当 EN 引脚处于高电平且 VIN 高于 UVLO 阈值并且 EN_VIN_SW 处于高电平时、才能启用输出 VIN_SW。 如果我正确的话。 那么、这种情况不应导致任何问题、对吧? 我无法在 EN_VIN_WS 引脚上放置下拉电阻器、因为该引脚由 MCU 切换并且连接了其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SR、

    是的、我们认为 Vin 开关对于这种类型的 IC 而言是一个很好的特性。

    通常不建议将任何数字输入保持悬空。 您能否在引脚上放置一个较大值(~10M)下拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我可以在这里放置一个下拉电阻器、没有问题。 我只是在头脑中想象一下情景时很匆忙。

    请参阅随附的。 我使用 MCU 的 GPIO 为蓝牙模块供电并启用 VIN_SW 输出。

    Sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我想象中的下拉类型。

    但是、10k 很强、当该网络处于高电平时会消耗一些电流。 1MEG 欧姆更常见。