This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:不带电池的 CAN BQ24195降压运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701131/bq24195-can-bq24195-buck-run-without-battery

器件型号:BQ24195

您好!

我´m 使用和不使用电池运行 BQ24195、但我仍然需要 SW 引脚输出用于 SIM 模块的3.8V 电压。 有可能吗?

如果不是、使用和不使用电池运行系统的方法是什么?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tulio、

    使用 bq24195时、如果没有电池、您将观察到 BAT 输出电压在电池充电阈值和电池再充电阈值之间切换、因为 BAT 上的去耦电容器将持续充电和放电。 SYS 输出的行为也类似、因为它在充电使能时跟踪电池电压。

    如果没有电池、我们建议禁用充电;在这种配置下、当适配器存在时、SYS 输出将被调节为 MINSYS。 该器件上的最高 MINSYS 阈值为3.7V、但是、如果系统需要3.8V、则可能需要在 SYS 上增加一个功率级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,很棒!
    ´m 我使用的 SIM5360模块从3.4伏变为4.2V。 ´s、好的。
    还有两个简短的问题:
    1 -如果由于脉冲输出而微控制器无法完全打开、如何禁用充电?
    2-如果我将配置保存为“充电禁用”,它是否会在断电后保持原样?

    我之所以问它、是因为在用于 uC (ESP8266)的 SYS 之后有一个3.3V 稳压器、需要10秒才能开始。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tulio、

    bq24195有一个充电使能引脚(/CE)、您可以使用该引脚来控制充电启用/禁用。 如果拉至低电平、则启用充电。 您可以将其绑定到上拉电压、然后驱动 FET 在 MCU 启动后将引脚接地。 另一个选项是通过 I2C 禁用充电、有一个位可禁用充电、MCU 可在启动后将其清除; 此选项的唯一注意事项是、只要施加到器件的电池电压处于有效 I2C 通信(通常约为2.3V)范围内、该位就会保持设置。 如果电池电压降至过低、器件寄存器将在电源恢复后恢复默认值。