This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:Tps7a7200 ILIM (CCP)最大值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682956/tps7a7200-tps7a7200-ilim-ccp-max-value

器件型号:TPS7A7200

您好!

Tps7a7200 ILIM DS 中没有最大值。

典型值为3.1A、但我们的客户测量的 OCP 电流约为3.28A。

请告诉我们 ILIM 最大电流值是多少、谢谢。

此致、

Kevin Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    电流限制是一项受保护的功能、应用不应使器件在电流限制下运行。 我们没有 ILIM 的最大规格。 对于3.1A ILIM 下的典型技术规格、测量值3.28A 是正常的。  

    请参阅应用部分中有关电流限制的讨论:

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Jason。