This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:运输模式问题。

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680331/bq24190-shipping-mode-issue

器件型号:BQ24190

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 BQ24190。

但是、出现了以下症状、将被询问。

目前、我们正在使用 BQ24190大规模生产该产品、并且在激活 BQ24190的运输模式后、

在连接和释放 VIN 的器件中存在一个无法释放的问题。

我们并非都是一个问题、而只是在某些产品中。

了解运输模式我了解当输入 VIN 时、运输模式会被释放。 您还有其他限制吗?

现在的症状是、即使输入 VIN、运输模式也不会释放、但在断开电池并重新连接后、我们确认运输模式已释放。

请回复。

谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chun、
    SCL 和 SDA 的上拉电压来自哪里? 在发出运输模式命令且 VSYS 开始下降时、您能否提供 VSYS、SCL 和 SDA 的屏幕截图?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ezhao:

    使用 BQ24190的 VSYS 电压、3.0V LDO 的电压输出用作上拉电压。

    I2C 命令是否进入运输模式、但在未设置 BQ24190运输模式时 I2C 是否相关?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    这可能是发生的情况。 请参阅图(a)。 运输模式命令的第9位是 ACK。 应在 ACK 后发出 STOP。 在 I2C 协议中 、ACK 和下一条命令之间的延迟没有时间限制。 但是、由于从 VSYS 上拉的 SCL 和 SDA 已消失、因此可能无法执行如图(b)所示的停止。 充电器状态机在运输模式下一直等待停止。

    为了避免运输模式退出问题、应在由于 Q4关闭而导致 SCL 和 SDA 上拉消失之前执行停止。  我们建议在执行运输模式命令后50us 内从主机执行停止序列、此时上拉将消失、如图(a)所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    这是您在设置运输模式时说过的吗? 您是否在讨论取消设置?

    是否有单独的指南文档用于设置运输模式? 是否可以提供包含 I2C 设置和计时等内容的文档?

    请检查。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    我讨论了如何将充电器设置为运输模式。 激活运输模式后、VSYS 会降至零、并且无法执行停止序列。 充电器无法退出运输模式、因为在设置运输模式期间出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)电源序列如下。
    它作为适配器-> BQ24190 -> MCU LDO -> MCU 运行。

    2) 2) BQ24190这是一种应用 VSYS 电源和应用 MCU 电源的方法。

      如何在50us 内执行运输模式停止命令以禁用运输模式、您可以检查它吗?

    谢谢。