This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:BQ24050:

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700154/bq24050-bq24050

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: TPS22914

尊敬的支持:

如果我使用电池充电、例如 BQ24050、将锂聚合物电池充电至3.7V、并使用降压开关稳压器获取3.3V 300mA 直流电、我需要从系统设计层面提出一些建议。 我计划在其中一个电池电极上放置一个机械开关。 我还需要一个电子开关、在检测到系统空闲超过30秒后可以切断电池路径、以防用户忘记关闭机械开关并防止锂聚合物电池过泄漏。  

希望电池管理专家能给我一些详细的建议。

谢谢、

David Sun

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检测系统空闲的要求很难。 如果电路板上有一个器件能够检测到这一点、它可以控制 TPS22914等负载开关。 我们以前使用过它们、结果很好。
    ON 引脚可由外部器件控制、也可由 RC 网络控制。