This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:嵌入式器件(D+/D-线路)中的 USB 端口检测

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700607/bq25606-usb-port-detection-in-embedded-device-d-d--lines

器件型号:BQ25606

您好、先生、

 我想更详细地介绍检测时序。

在 DS 中发现错误的源检测时间(tBADSRC、错误的适配器检测持续时间),这是否是 bq25606所必需的全部?

此外、每隔2秒重复一次该过程。

'如果器件未能检测到不良源、它会每2秒重复一次不良源验证。'

我是否应该监控 bq25606中的哪个引脚、以了解它将重试源检测以及如何匹配时序?

(我假设我们处于极端情况下、例如主机电源不良、但 D+/D-正常工作)

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Driscoll、

    我正在尝试理解您的问题。

    您是否正在寻找一种方法来测试充电器上的不良电源检测、或者您是否想了解充电器为什么需要它?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我正在寻找电源不良时的充电器 IC bq25606行为。

    以及如何处理 bq25606和 MCU 之间的这种糟糕源条件。

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Driscoll、

    如果在拉取该电流时、输入上的电压始终低于设定的阈值、则糟糕的电源检测将每2秒从 VBUS 上的输入源中拉取30mA。  

    在数据表中、充电器将从  VBUS 吸收 IBADSRC、并检查 VBUS/VAC 上的电压是否高于 VBUSMIN_FALL + VBUSMIN_HYST。 无法处理该电流的源将降至 VBUSMIN_FALL 以下。

    在 MCU 中、您可以选择监控/PG 引脚以确定是否应用了有效源。 请注意、/PG 也会等待直至 D+/D-检测完成。 由于这是一个独立充电器、除了硬件中断之外、还存在可提供给主机的信息的限制。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    实际上、我只想通过 D+/D-与主机通信、但担心会受到 BQ25606的干扰(每2秒检测一次)。

    那么、我是否需要添加 USB 开关?

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Driscoll、

    我对此有几点看法。  

    首先、如果没有可连接的有效端口、您应该无法通过 D+/D-进行通信。 在这种情况下、有效端口将是标准 USB 端口、无法提供5V+/-一定的容差和500m/900m/1.5A (基于 USB 端口类型)。

    对于不良电源检测、仅当在拉取30mA 时、端口继续低于我之前提到的不良适配器阈值时、充电器才会继续对 USB 输入源进行脉冲。 如果端口有效(即在提供30mA 电流时不会降至3.8V (典型值)以下)、充电器将假定这是有效的输入源、然后继续执行 USB 输入类型检测。 这意味着最多只运行一次1s 来确定 USB 端口的电流能力(500mA、1.5A 等)。 每次应用有效输入源时、此操作只运行一次。

    总之、如果您没有有效的 USB 端口、则通信将是不可行的。 仅当端口继续发生故障时、糟糕的源检测才会每2秒继续一次。 如果它通过了不良源检测、则会发生一次 D+D-检测、以确定要在充电器上设置的输入电流限制、从而不会使输入过载。 一旦 D+D-检测发生、您就可以轻松地与 USB 端口通信。

    此致、

    Joel H