This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何在 C 类应用中将输出电压从高电平更改为低电平时处理降压升压控制器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, PMP20042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671631/lm5175-how-to-deal-with-buck-boost-controller-when-change-output-voltage-from-high-to-low-in-type-c-application

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: PMP20042

尊敬的团队:

我们的客户正在研发用于监控的 C 型。 它们使用 LM5175作为 PD 控制器的 Vbus 电源。

当输出电压从高电平变为低电平时、如何处理降压升压控制器? PD 规格 显示 Vbus 的稳定时间需要在1msec 以内。

请参阅 PMP20042、从20V 到5V 的稳定时间超过2ms。 它超出规格。

为了让我理解、我们需要在电压变化期间将器件置于 FPWM 中或添加放电电路。

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 PMP20042 Vout 转换稳定时间更改为1ms、方法是将延迟电容器值降低50%、以满足您的规格要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此结果的模式设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPWM 应获得更快的恢复时间。 如果它处于 DCM 模式且没有负载、您可能仍然卡在 OVP 中。 建议使用 FPWM。