This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI &放大器;复位信号行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700641/tps3828-wdi-reset-signal-behaviour

器件型号:TPS3828

大家好、

在我的公司中、我们在其中一款产品中使用 TPS3828-33DBVT 看门狗计时器、我想问几个验证问题。

1) 1) TPS3828-33 (开漏)是否需要在低电平有效复位信号上使用外部上拉电阻器?  我之所以提出这一问题、是因为我使用示波器探测了复位信号、并且观察到信号被拉高。 是否在内部拉高?  

2)在我们的设计中、我们没有在复位信号上添加上拉电阻器。 使用推挽式版本是否更安全?  

2) 2)我注意到、当未对微控制器进行编程时、WDI 信号(下图中的 CH2)将从3.3V 切换至2.9V、并且复位信号(CH1)将从3.3V 触发至0V。 使用10kOhm 电阻器将 WDI 信号拉高至3.3V。 10kOhm 上拉电阻器的值是否正确?
为什么 WDI 信号从3.3V 切换到2.9V?



关于原理图、正如我已经说过的、我们不在复位信号上使用上拉电阻器、而且我们也不使用(低电平有效 MR)引脚、它是悬空的。  
 
谢谢你。

此致、
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas Papouis、

    对于开漏器件、由于内部输出 MOSFET 的配置、需要一个上拉电阻器。 应选择一个上拉电阻器、以便将上拉电压除以上拉电阻、使复位电流(I_RESET  )保持在5mA 的绝对最大值范围内。

    2.如果您没有使用上拉电阻器、则 应选择推入式器件。

    如果微控制器处于高阻抗状态、器件将在内部生成 WDI 脉冲、这正是可能发生的情况。 器件需要在 看门狗超时范围内接收正边沿或负边沿、否则会触发/RESET。 如果不使用 看门狗、则将 WDI 保持悬空。 如果 WDI 连接到微控制器、则确保微控制器发送正确的信号。  如果使用看门狗、则在 WDI 上不应有上拉电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供清晰的答案。

    我认为我们遇到的问题是、我们使用10k 欧姆电阻器将 WDI 拉高至3.3V。

    移除上拉电阻后、我能够在示波器上捕获以下 WDI 信号(CH2)、我认为这是看门狗计时器生成的内部振荡信号。 是这样吗?
    您还可以看到复位信号(CH1)现在没有像通过10kOhm 电阻器将 WDI 信号拉高时那样触发低电平。   

      

    此致、
    Kostas Papouis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas Papouis、

    看起来是正确的。 如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael