This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:关于输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683284/tps61089-about-output-voltage

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: DSLR

您好!

我将 TPS61089器件用于数码相机电源。
电流规格如下。
但是、在下一个模型中、我计划使用电池和交流适配器作为输入电压。
交流适配器的电压最大值为9.9V。
我想问你一个问题。
当输入电压为9.9V 时  、器件将输出什么电压输出?
输出电压是否稳定运行?

如果输入电压为9.9V 且输出电压不稳定、我将考虑更改输出电压。
如果输入电压为9.9V、那么在升压电压时稳定的电压是多少?
我将附上计算结果。
当指定最短导通时间(最大180ns)时、将工作频率设置为200kHz 时、输出电压约为10.3V。
我的思维方式是否正确?

(电流规格)
输入电压:8.4V (锂电池* 2)
输出电压:9.3V
输出电流:1A

此致、

e2e.ti.com/.../TPS61089_5F00_calculation_5F00_20180424.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    9.3Vo 和9.9Vin 太近。 并可能导致 Vo 振铃。 如果可能、建议您将输出电压转换为9.1-9.2V。 当 Vin > Voset+VF (体二极管)时、TPS61089可在直通模式下工作、此时 Vo=Vin-VF、无振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    我理解了内容。
    我将通过根据电流规格将输出电压设置为高电平、在升压模式下使用此器件。
    在上一个线程中、当输入电压为9.9V 时、考虑到最短导通时间、计算出的输出电压大约为10.3V。
    此计算的内容是否正确?
    此外、当占空比较低时、除了最短导通时间外、还需要考虑其他因素来稳定输出电压?


    应用程序:DSLR
    数量:100K/年×2年
    大规模生产时间:2019年1月
    TPS61089器件是摄像头镜头电机的电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新,当 Vin 高于 Vo 但不够高时,它在 PFM 模式下工作。 最短导通时间通常出现在<Vo condition. 上 因此、当 Vin=9.9V 时、如果 Vo 设置为10.1V、则可能存在最短导通时间。 但在您的设置中、Vo 设置为9.3V。 因此、在输入电压为9.9V 时、如果体二极管压降小于0.6V、TPS61089既可以在 PFM 模式下工作、也可以在直通模式下工作。 它取决于温度和批次之间的容差。