This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:为了与 UCC256304配合使用、浪涌电流可防止

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21251, UCC28056, UCC28056EVM-296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683333/ucc28056-to-use-with-ucc256304-inrush-current-prevent

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:PMP21251

大家好、

对于 PMP21251,是否绝对需要浪涌电流防止电路?

UCC28056非常小、但没有价值、因为需要 Q100、Q102、Q103、D108、C113、C116、C117、RT100、R103、R111、R120、R116、R119的大量空间

如果您有另一个用于防止浪涌的小电路、请告诉我。

不能快速打开和关闭的电视、电源热敏电阻 用于交流火线。

如果我可以忽略热功率热敏电阻的损耗、我可以使用 功率热敏电阻代替电路吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi Doi-San、

    感谢您关注 PMP21251。 是的、减小浪涌电流的一种更简单的方法是在电桥之前或升压二极管 D100右侧的 EMI 滤波器中设置一个 NTC。

    例如、UCC28056EVM-296的升压二极管右侧包含一个热敏电阻:www.ti.com/.../ucc28056evm-296。

    此致、
    本·洛夫