This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:#CHG 引脚不能和#39;t 工作正常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698965/bq21040-chg-pin-doesn-t-work-well

器件型号:BQ21040

您好!

以下是有关#CHG 的两个问题:

 插入直流电源时、#CHG 不会变为低电平、但充电电流正确。

我可以检查#CHG 变为低电平、 仅检查充电电流的条件是什么?

2.对于600mAh 电池, 快速充电电流设置为570mA-- CC 级非常快,但即使经过2小时,CV 也不会终止,充电电流仍然为90mA,如何缩短充电时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您能否发送电路原理图?

    1) CHG 引脚将仅在第一个充电周期变为低电平、稍后的再充电将不会显示在 CHG 引脚上。
    2) 短 CC 相和长 CV 相听起来不正确。 电池上的电压是多少?它是否可以进行热调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答

    1) CHG 引脚将仅在第一个充电周期变为低电平、稍后的再充电将不会显示在 CHG 引脚上。  

     答:这不在充电中。 它是第一次插入交流电源

    2) 短 CC 相和长 CV 相听起来不正确。 电池上的电压是多少?它是否可以进行热调节?

     答:我附上电池电压的记录日期供您参考。

    e2e.ti.com/.../Charging-Data-180601.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用 bq21040 EVM 的实验中仔细检查了这一点、一切都按预期工作。 仔细查看了在 TTDM 中将 TS 引脚拉高时/CHG 引脚的行为、但无法触发您描述的条件。

    需要检查的事项:
    1) TS 引脚是如何配置的、它是否在微控制器的控制下? 您能否使用10k 接地进行测试?
    2) 系统负载是否与电池连接到 OUT?