This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:在特定条件下运行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671638/lm5150-q1-operation-under-specific-confition

器件型号:LM5150-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478TPS61220

你(们)好

即使在以下情况下也可以使用 LM 5150 Q 1吗?

输入:1.5V、输出:6.3V/2A 连续

输入:1.5V、输出:6.8V/5A < 10msec

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕这是不可能的原因有两个:(1) LM5150是专为汽车启停或紧急呼叫应用而设计的、在这些应用中、在睡眠模式下、输出端的电压大于5V、并且仅在输入电压下降时才会自动启动。 启动后、即使其输入电压降至1.5V、它也可以继续运行。 (2)它只有四个输出电压设置、6.3V 不是选项。

    对于您的1.5V 输入电压6.8V/5A,输入直流电流大于20A,这对于一个器件来说非常具有挑战性。 您可以考虑使用 LM3478等升压控制器、但需要使用小型升压转换器(TPS61220或类似器件)来提供 LM3478运行所需的偏置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao-San、

    让我再检查一个条件。
    输入:1.5V、输出:6.8V/2A
    有可能吗?

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2A 负载仍需要~9A 的输入电流、这超出了升压转换器的限制。 因此、您可能仍需要考虑主升压级的升压控制器与偏置电源的小型升压转换器的组合。