This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关汽车设备故障收集和控制单元(FCCU)的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653850-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670890/question-about-fault-collection-and-control-unit-fccu-for-automotive-devices

主题中讨论的其他器件:TPS653850-Q1TPS65381-Q1

e2e.ti.com/.../Block-diaram_5F00_FFCU.pdf

大家好。

我将采用 ADAS 进行设计、如下图原理图。

我研究的部件:CPU 和 PMIC,适用于 CPU;如下所示。

 -用于 CPU 的 PMIC

 1.汽车规范

 2.监控总功率并使用功能安全组 ASIL (汽车安全完整性等级)类型 PMIC。

 3.看门狗  

 4. FCCU (故障收集和控制单元)

 - CAN CPU

1. CAN 控制器  

2.看门狗

 

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:

    您能否更详细地解释您的查询?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我按上述方式编辑我的问题。

    此致、
    全仁浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:

    我将把您的帖子移至 PMIC 论坛、希望您可以在那里获得帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:

    您可以查看我们的 SafeTI 页面、了解组件级符合 ISO-26262标准的器件列表。
    www.ti.com/.../SafeTI-26262.html

    如果您的"CAN CPU"是一款微控制器、如 TI 的 TMS570系列或其他公司提供的类似产品、那么 TPS65381-Q1和 TPS653850-Q1可能是您需要了解的最佳器件。 这些器件的功率能力是为这类微控制器定义的。

    TPS653850-Q1文档在 NDA 下提供、因此如果您想了解更多相关信息、请联系您当地的 TI 支持。

    此致、
    Karl