This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626电流感应问题

Guru**** 2486955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701203/tps53626-tps53626-current-sensing-questions

器件型号:TPS53626

尊敬的所有人:

我想知道 TPS53626是否可以使用外部精确感应电阻器来感应电流、而不是使用电感器的 DCR?

如果是、我们是否有使用外部感应电阻器的参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、TPS53626可以在电感器上支持电阻器感应、而不是 DCR 感应。 与整个 DCR 网络不同、您只需要一些低阻值电阻器(100Ω Ω 或更低)将感测电压反馈回控制器、其中每个线路上的电容为~100pf、电阻后面的电容为另一个。

    我不确定我们是否有任何使用 Rsense 的参考设计、但如果您向我发送了一条私人消息、告诉我您所针对的处理器 SKU、我将为您进行检查并分享。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    感谢您的确认。
    它们使用 TPS53626和 CSD95377为 PVCCIO 供电,所需的最大电流为21A,同时考虑到 CSD95377的最大电流为30A,因此如何设置 TPS53626的 OCP 值以及如何在此应用中计算感应电阻器?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    要设置 OCP、您必须使用 IMON 正确选择 OCP-I 引脚分压器上的电阻值。 一个电阻器设置 OCP 阈值、另一个电阻器正确配置 IMON 感应。 36的数据表中详细介绍了选择 OCP 电阻器的过程。 我将为您提供设计电子表格、以帮助您进行计算。

    为了选择感测电阻的值、建议在功率损耗与进入 IC 的信号电平之间实现平衡。 没有硬性规定、但如果使用两个相位、通常使用1MΩ μ s 左右。

    谢谢、

    Carmen