This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:EVM 板停止工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669608/lm5170evm-bidir-evm-board-stopped-working

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

您好!

我目前正在与 LM5170EVM-BIDIR 合作、用于从48V 稳压直流电源到/从12V 到40V 的变化电压的双向应用。 电流通过 TI C2000微控制器进行控制。 我们对12V 至48V 的升压模式运行执行了一些测试。 以下是我获得的一些结果(请注意、在本测试中未调节48V 总线):

占空比(ISETD)

负载(A)

输入电压(V)

输出电压(V)

输入电流(A)

10%

1

12.

64

11.6.

10%

3.

12.

43.

11.8

10%

6.

12.

32

12.3.

15%

3.

12.

51.3.

16.5.

15%

6.

12.

38.

17.2.

30%

3.

12.

65

29.8.

30%

10.

12.

50

49.5.

两个通道均已启用、并使用了外部10 Vcc 电源。 这些是我们所期望的结果。

但是、当我们第二天回来执行更多的测试时、使用与上述完全相同的配置和设置、由于12V 电源不提供电流、我们无法获得任何结果。 我重复一遍、配置和设置中没有发生任何变化! 我们尝试 通过将 VCC 引脚拉至8V 以下或将 UVLO 引脚拉至1.25V 以下来重置断路器 MOSFET、但未成功。 甚至连断路器短路也没有帮助。

然后、我们在模拟模式下尝试了。 它导致12V 总线侧的过流为52A、电压为2V。 降压模式在模拟模式下工作、但在数字模式下不工作。 经过许多小时的故障诊断后、我们无法以任何方式解决问题。

此外、请注意、该板不能与12V 端口或48V 端口产生的板载+10V 配合使用、这是我们收到 EVM 以来一直无法实现的。

EVM 是否可能存在缺陷? 熟悉本模块的人是否能够向我们提供有关此问题的一些说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查 nFAULT 引脚状态? 如果电压不大于4V,您可以将断路器短路并关闭跳线 J3,然后查看是否可以恢复操作。 如果是、这意味着您的断路器 FET 发生短路、在您之前的测试中受到某种程度的损坏、您需要更换它们或在没有断路器功能的情况下继续进行测试(通过关闭 J3并使断路器 FET 短路)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nFAULT 上的电压高于4V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 J3闭合或断开的情况下,nFAULT 上的>4V 读数是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错误地单击了"TI 认为已解决"按钮。 这不是我的意图,问题还没有解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一周内没有答复。 我们可以关闭这个线程吗?