This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401 Vout 错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681601/tps74401-tps74401-vout-error

器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件:TPS53355

TPS74401  、Vin=1.2V Vout=0.8V,2、Vin=2.5V Vout=1.8V,1.2V 和 2.5V    ,12V 转换  。使用 TPS53355 ,焊接后,加电,我发现 Vout=Vin,并且我将 EN 设定为低电平,Vout=0       ,并且 Vin 和 Vout 之间的电阻未被烧零注意器件。 您能 不能       ?出采用 TPS53355和 TPS74401的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请留出一些时间对此问题进行调查。 您的 Vout 为何可以等于 Vin 似乎并不明显。 我很快会回来的。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、为了调试您的应用、您能帮助执行以下操作:
    1.请仔细检查是否存在任何可能的短路。
    2.您能用 Vout 和 Venable 来提供 Vin 波形吗? 我想查看您的配置的启动行为。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、  我们已经检查 PCB 中是否存在任何短路、移除不良芯片并重新焊接新芯片、Vout 变为正确。

    2、EN 为高电平,并且我们测试 VIN 和 VOUT 波形,第一个是 Vin 、senCOND 为 Vout。