This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24308:关于 CE 的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679846/bq24308-question-about-ce

器件型号:BQ24308

您好!

我有两个关于 BQ24308的问题:

1、在数据表页6中、CE 的高电平输入电压 V (IH)规定最小规格为1.4V。 这是否意味着至少需要1.4V 才能启用器件?
我的客户遇到一个症状、即施加1.1V 电压时、设备已开启。 这是否正常? 您还能建议 V (IH)的范围吗?

2.在数据表的第9页中,'Enable function'声明了内部下拉电阻器200kΩ 典型值。 TI 是否具有该内部下拉电阻器的最大值/最小值以及规格分布?
客户希望了解此规格、以了解其如何影响规格、因为他们在 CE 引脚之前使用外部上拉电阻器来分压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eng LIH Khaw,

    我收到了为您调查此问题的请求、我应该能够在周一回复您、并提供任何更新。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。
    是否有与我的查询相关的更新?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eng LIH Khaw,

    很抱歉我没有早点回来。 目前、我没有为您提供答案。 我已联系我的设计人员进行调查、他们已联系我的表征团队。 由于这是一个相当旧的器件、我们正在整理存档、以查看是否获取了任何特性数据。  

    感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的努力和大力支持! 我很感激!
    如果您有任何更新、请告诉我
    谢谢