Other Parts Discussed in Thread: BQ24308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24308 您好!
我有两个关于 BQ24308的问题:
1、在数据表页6中、CE 的高电平输入电压 V (IH)规定最小规格为1.4V。 这是否意味着至少需要1.4V 才能启用器件?
我的客户遇到一个症状、即施加1.1V 电压时、设备已开启。 这是否正常? 您还能建议 V (IH)的范围吗?
2.在数据表的第9页中,'Enable function'声明了内部下拉电阻器200kΩ 典型值。 TI 是否具有该内部下拉电阻器的最大值/最小值以及规格分布?
客户希望了解此规格、以了解其如何影响规格、因为他们在 CE 引脚之前使用外部上拉电阻器来分压。
谢谢