This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:SEPIC 计算器 Excel 工具

Guru**** 2797475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, PMP15027, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672375/tps92692-q1-the-calculator-excel-tool-about-sepic

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP15027TPS92691PMP

尊敬的,先生

   我们希望在新项目中将 TPS92692-Q1与 SEPIC 拓扑结合使用。  您能不能帮助检查您是否可以提供有关 SEPIC 的 Excel 计算器工具、以便我们  快速完成参数设计

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    我会检查这一点、因为我认为有一个正在开发中、我会告诉您。 否则、如果您看一下 PMP15027、这是一种使用 TPS92691的 SEPIC 设计(公式将相同)。 所有主要方程都在这里。 如果 Mathcad 是一种可能性、如果它有用、我可能会提供该格式的计算器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    692的 Excel 计算器从未完成、抱歉。 这里是691的一个,它与692非常接近,以防有用。 它未经过全面审查或发布、因此无法保证100%准确。 不过、上述 PMP 中的公式是正确的。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    在这里

    e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS92691_5F00_SEPIC_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx