This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611AMF/NOPB

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682963/lm2611amf-nopb

大家好、

我们目前正与珠海的一家制造工厂合作、以收集 ESDS:静电放电灵敏度:ESD 水平

1)人体放电模式、HBM

2)机器放电模型、mm

3)组件充电模式,CDM

LM2611AMF/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表第3页的 ESD 额定值吗? HBM = 2kV、MM = 200V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、明白了  

    谢谢