This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:UCC28050如何知道何时应打开和关闭其电源开关?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682529/ucc28050-how-the-ucc28050-knows-when-it-should-turn-on-and-off-its-power-switch

器件型号:UCC28050

尊敬的团队:

我叫 Oliver Kim、TI 韩国 FAE、在按揭证券公司账户工作。

当我研究 UCC28050时、我无法理解电源 开关是如何  打开和关闭的?

我相信、

1)相位1)当开关电流变为电感器电流峰值包络时、电源开关关闭。

2)相)当二极管电流变为零时、电源开关打开

如图 b) TM 控制所示

我们可以通过 UCC28050中的 CS 引脚检测开关电流、但如何检测电感器电流峰值包络? (问题1)

此外、我们可以通过 UCC28050中的 ZCD 引脚检测二极管电流、但如何检测零电流? (问题2)

谢谢你。

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    感谢您关注 UCC28050。 控制器通过其 MULTIN 引脚查看线路电压。 然后将 MULTIN 电压馈送到乘法器。 将乘法器的输出与 CS 引脚波形进行比较、以确定何时打开和关闭 MOSFET。 由于 PWM 比较器的反相输入是瞬时线路电压的函数、MOSFET 的导通时间是瞬时线路电压的函数。 当整流线路电压达到其峰值时、这会使导通时间更长、当整流线路电压接近零时、导通时间更短。 这也使得输入电流的形状遵循整流线路电压。

    对于临界导通模式、转换器在 DCM 和 CCM 之间的边界上运行。 因此、电感器电流将在每个开关周期期间瞬间下降至0。

    控制器能够感应电感器电流何时通过 ZCD 绕组降至0。 这是因为当电感器电流达到0时、MOSFET 漏极电压会下降。 UCC28050数据表的第7.3.3节对此进行了更详细的讨论:www.ti.com/.../ucc38051.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德本·洛夫

    感谢您的友好解释。

    但我真正想知道的是... 为什么输出电压会通过 MULTIN 引脚进入乘法器?

    根据您所说的内容、似乎不需要输出电压(VO_SNS)来打开和关闭 MOSFET。 (但 需要 MULTIN)
     
    当然、我阅读了数据表、但对我来说并不清楚。

    您能否解释 VO_SNS 和 MULTIN 在乘法器中的交互方式?

    谢谢你。

    此致、
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    误差放大器的输出被包括在内以保持输出电压调节。 乘法器的输出是感测到的线路电压和感测到的输出电压的函数。 例如、这允许转换器从负载电流突然增加中恢复、因为占空比取决于感测到的输出电压。

    乘法器的输出大约等于0.67*Vmultin*(Vcomp-2.5)

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    嗯,0.67*Vmultin*(Vcomp-2.5)似乎是乘法器的输出,而不是误差放大器。

    我真的很感谢你。

    我现在很清楚。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您回答正确。 我布置的等式是乘法器的输出、而不是误差放大器的输出。