This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:有关 TI#39宽 LLC 的基本问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683270/ucc256304-basic-questions-about-ti-s-wide-llc

器件型号:UCC256304

尊敬的 TI:

我是 HVP 器件的初学者、对 TI 的 UCC256304有以下几个问题。

1.您能告诉我释放 UCC256304突发模式的每个条件吗?

-我认为 Vblk (pin4)、LL/SS (pin9)、RVCC (pin12)和其他大量外部电阻器和电容器会影响突发模式释放。

2.您能解释一下 Vblk (pin4)的顺序吗?

-我从数据表中发现这个引脚使用分压电阻器监控 Vdc,但是我想知道这个引脚指示什么以及如何指示什么。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS Yang:

    感谢您关注 UCC256304。 为了使控制器退出突发模式、反馈信号 FBReplica 的内部回波必须大于编程的突发模式阈值。 突发模式阈值由 RVCC 至 LL/SS 之间的电阻分压器设置。 启动后、控制器将 BLK 引脚上感测到的电压缓冲至 LL/SS 引脚。 这会在分压器的上电阻器和下电阻器中产生电流差、该电阻器在内部镜像到内部电阻器上以创建突发模式阈值。 如需参考、请查看 UCC256304数据表的第8.2.2.21节:www.ti.com/.../ucc256304.pdf。

    控制器会创建光耦合器电流反馈信号的内部表示。 FB 引脚连接了一个内部电流源。 该电流源在剩余电流流经内部电阻器的同时为光耦提供电流。 FBReplica 由内部电阻器上产生的电压创建。 光耦合器所需的电流越大、FBReplica 电压越低。 如需更多信息、请查看 UCC256304数据表的第7.3.3节。

    BLK 引脚通过电阻分压器监控输入电压。 该引脚有两个用途:用作 UVLO 功能、并允许控制器根据输入电压自适应地更改突发模式阈值。

    此致、
    本·洛夫