This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:是否可以使用双通道输出驱动一个 LED?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701399/lp5562-is-it-possible-to-drive-one-led-using-2ch-outputs

器件型号:LP5562

您好的支持团队。

我需要使用 LP5562以高达50mA 的电流驱动 LED。 由于其最大 LED 电流为25.5mA/通道、因此在使用2通道驱动一个 LED 的运行或可靠性方面是否存在问题?

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaizawa、

    没问题。

    如果您希望两个通道发挥相同的作用、请对两个合并的通道使用相同的配置。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth