This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 BQ76930/76940的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2560120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, LM5111, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682792/mosfet-driver-for-bq76930-76940

主题中讨论的其他器件:BQ76200LM5111BQ76930BQ76940

你好。 建议使用 bq76930/BQ76940芯片的 MOSFET 驱动器。 我知道有一个 BQ76200芯片。 与其他 MOSFET 驱动器相比、它的优势是什么? 我们计划使用20个放电和20个充电 MOSFET。 总电流高达300A-350A。 您对 LM5111芯片有什么看法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    bq76200提供高侧电池开关应用所需的3种功能:
    1.电荷泵,为高于电池电压的 N 沟道 MOSFET 提供栅极电压电源。
    2.电平转换器将控制信号从基于接地的电平转换为 FET 的电平。
    具有适当信号摆幅的 FET 栅极驱动器。 使用共漏极 FET 配置时、充电 FET 控制从电池电压摆动到电池+栅极电压、而放电 FET 控制从0V 摆动到电池+栅极电压。
    bq76200为驱动器提供固定的内部电阻。 电荷泵电容器的尺寸可以进行调节、以便为更多 FET 栅极提供更大的容量、但随着更多 FET 并联、开关速度会变慢、如 FET 配置注释中的捕获所示。 在某些时候、切换可能会对您的系统来说太慢。
    另一个栅极驱动器可以工作、它需要为系统提供与上述相同的功能。 LM5111无疑是一款功能强大的驱动器、但不提供电池开关 FET 配置的电平位移、电源或电压摆幅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295。 感谢您的详细回答。 我在 www.ti.com/.../slva729a.pdf 上阅读了本文档 、并想向您提出一些问题。 是否可以通过增加晶体管的数量来提高晶体管的开关速度、从而使用驱动器的多个芯片? 例如、一个驱动器控制10个充电和10个放电晶体管、另一个驱动器还控制另一组10个充电和10个放电晶体管? 控制电路中、它们有什么共同之处? 或者、在这种情况下、开关中是否会出现同步违规? 在这种情况下、可以使用一个驱动器为晶体管充电、而使用另一个驱动器进行放电? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    无法同步2个 bq76200器件的输出。 虽然通过驱动器的传播延迟可能是您在输入命令和 FET 中的电流变化之间看到的开关延迟的一小部分、 FET 或 bq76200内部或外部电阻的差异可能会使一条路径更快、并导致负载移位至一组 FET。 虽然具有相同驱动器的并联 FET 将共享电流、但对于不同驱动器、驱动器越强、驱动器越慢/越弱的驱动器上的 FET 在关断期间会获取电流。
    将1个器件用于电荷 FET、将1个器件用于放电 FET 将降低电荷泵上的负载、但不会帮助从电荷泵到输出引脚或输出引脚到"关断"基准(CHG 为 BAT、DSG 为 PACK)的内部驱动器电阻。
    真正的问题不是 FET 的数量、而是开关速度。 如果您有具有低 Ciss (或栅极电荷)的 FET、则20个 FET 的开关速度可能超过具有大 Ciss 的10个 FET。 考虑您可以添加以缓冲输出的电路。 如果它们不加载电荷泵、则可能实际使用 bq76200作为电平转换器和电荷泵电压、并使用外部缓冲器作为驱动器、但实际上、创建您自己的电路可能会更高效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。