This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3952:用户能否单独为每个通道设置颜色强度控制?

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701376/lp3952-can-user-set-the-color-intensity-control-for-each-channel-individually

器件型号:LP3952

您好、支持团队、

我对 LP3952的 LED 电流控制功能有疑问。

LED 电流设置有两种类型、一种是 Imax 限制、另一种是颜色强度控制位。
用户可以为每个6通道输出设置单独的 Imax。
我想知道用户是否可以为每6个通道设置单独的强度级别。

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaizawa、

    颜色强度控制用于设置每种颜色、而不是每个通道。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth