This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:TLC59284灌电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59284, TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683110/tlc59284-tlc59284-sink-current

器件型号:TLC59284
主题中讨论的其他器件: TLC5926

尊敬的 TI 专家:

对于 TLC59284、我确实对灌电流有顾虑。

在数据表中、它指出 VCC < 3.6V 时、恒定灌电流能力为35mA。

这意味着所有16通道灌电流 为35mA、还是每个通道都具有最大35mA 的灌电流?

请提供建议。

对于 ST STP16CPC26、每个通道都具有最大90mA 的灌电流能力。

对于符合规格和价格的 TI 器件、是否有任何建议?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这意味着、如果 Vcc < 3.6V、每个通道的灌电流能力最大为35mA。

    如果您正在寻找90mA 器件、请检查 TLC5926。 它支持每个通道的最大电流为120mA。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth