This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:如何使用 EN 引脚作为软启动控制?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682937/tps82084-how-to-use-en-pin-as-soft-startup-control

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS82140

尊敬的先生:

TPS82084具有固定的软启动时间0.8ms (EN 直接与 VIN 连接时)。 我知道 TPS82140有 SS/TR 引脚,我可以使用 EN 引脚(tps82084)来调节软启动时间?(例如使用 R.C 电路)

当然,延迟时间超过0.8ms,因为我们无法修改固定软启动设置。

此致。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不清楚您的问题是什么。 是否要更改 Vout 的斜坡时间或从 EN 高电平到 Vout 就绪的时间?

    此应用手册可在产品页面上找到、其中包含有关此主题的更多详细信息: www.ti.com/.../slyt669.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我找到了一篇论文"slyt730-使用具有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现干净启动"、其中介绍了如何调整启动时间。

    谢谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、那个人也讨论了这个主题。 但这两种器件都没有精确的 EN 引脚、因此这种方法并不可靠。

    您可以使用上游直流/直流转换器的 PG 引脚延迟下一个模块的导通。

    在 Vout 开始上升之前、您似乎确实提到了延迟时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、我只想调整电源启动顺序、虽然其 EN 不准确、但这就足够了。

    非常感谢。

    此致。

    David