This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017:1-260C-Unlim 级别问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698897/lm5017-lm5017-level-1-260c-unlim-issue

器件型号:LM5017

大家好

我对 LM5017的 MSL 等级有疑问。 器件型号为 LM5017SDX/NOPB。 正如 TI 网站上显示的信息、 LM5017SDX/NOPB 的 MSL 等级为1-260C-Unlim。 您能否提供 MSL 级别的详细说明? 谢谢

我们从常规渠道购买了一个 LM5017SDX/NOPB 板(完整封装)。接收到的材料中没有静电保护袋、但 LM5017的数据表中说明 ESD 会对器件造成损坏。封装是否合理?

期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    查看此应用手册: MSL 等级和回流焊曲线

    如果 IC 采用 ESD 安全封装、则该封装不在 ESD 安全包中是可以的(尽管我喜欢尽可能使用 ESD 安全包)。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    您能否提供有关 TI MSL1产品封装说明的非商业文档? 质量控制部门需要此文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈丽晶

    这就是我从团队中得到的结果:

    Sam