This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:与 bq78350r1通信

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673053/bq78350-r1-communication-with-bq78350r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好:

我使用 EV2300与 bq78350r1通信、通信正常、并且 EV2300上的地址显示为0x0B。

但我测量 SMBus 波形、该波形将地址显示为0x05

我想知道如何解释它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    bqStudio 仪表板显示屏上的芯片图片通常显示读取地址。  bq78350-R1的默认地址为0x16 (写入)和0x17 (读取)、 典型显示可能是 bq76930和 bq76940评估模块用户指南的图11 、其中显示了0x17。  

    您似乎有一个特殊地址0x0A 和0x0B。  bqStudio 显示0x0B、要写入器件的总线上的地址为0x0A、如图所示(0b00001010)。