This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:放电 FET 在高电流负载下关闭

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683111/bq78350-r1-discharge-fet-turns-off-with-high-current-load

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ76930

我可以连接低电流负载、而不会出现任何问题、但一旦连接10A 负载、处于运行状态的 DSG 位就会变为低电平。 我关闭了所有保护功能、但移动部件太多了、可能我缺少什么? 我将在连接两个负载时附加 bqstudio 寄存器视图的屏幕截图(请注意、DSG 位对于高电流负载为绿色[图1]、对于低电流负载为红色[图2])、我将附加数据存储器>设置[图3]视图以显示我的当前设置。 感谢你的帮助。

图1:高电流负载

 

 

图2:低电流负载

 

 

图3:设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
    此致、
    伯利恒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    与 bq78350-R1一起使用的 bq769x0硬件保护无法关闭。 电平由 bq78350-R1通过数据闪存设置进行设置。
    bq769x0的默认 OCD 电平为8mV。 如果您使用1m Ω 的感应电阻器、10A 将提供10mV 的电平并触发 OCD。 在 bq78350-R1中、这会显示为 AOLD、如果时序正确、您可能会看到该状态已设置。 为了避免这种保护、请适当设置 AOLD 阈值和延迟值。 请注意、技术参考手册将向您介绍 bq76930数据表、以便将寄存器定义存储为阈值和延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、人、我很想知道它。 再次感谢、WM。 总是乐于助人