This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:LPDDR4

Guru**** 2485595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701430/tps65094-lpddr4

器件型号:TPS65094

你(们)好,先生  

TPS650940时、我们将会在这里为您提供帮助  

我有什么需要注意的吗?

除了 VTT 引脚、还可以悬空 PVINVTT 和 VTTFB 对地短路

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenny、

    这些是 TPS650941设计和 TPS650940设计之间的唯一区别。 如果从 TPS650942设计进行移植、则需要将 SWB1_2连接到 LPDDR4 (在942中、SWB1_2可用于非 DDR)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    如果我遵循 TPS650942的参考设计  

    您的意思是、下面的两个+V1P8_PMIC 和+V1P8U_PMIC 需要 同时连接+V1.8U_MEM? 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    你是对的。 SWB1和 SWB2应在其输出端短接在一起、然后连接到用作 LPDDR4的 VDD1输入的 V1P8U。