This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电芯电压不一致

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683157/bq76920-cell-voltage-inconsistencies

器件型号:BQ76920

您好!

我最近制作了一个使用 BQ76920测量3-5节电池的电路板。 电池中的这种变化由跳线电阻器提供、所有这些都显示在所附的原理图中。  

e2e.ti.com/.../hawkcell-schematic.pdf

我遇到的问题是 VC5/4的电压读数和总电压不准确。 对于 VC5、读数为6.03V 实际值:4.183V。 对于 VC4读数:4.34V 实际值:4.182V。  

总电压 BQ 读数为22.82V、实际值为20.82V。  

我假设错误是硬件错误。 我以前遇到过类似的问题、但尝试过以前的解决方案、但没有结果。

如何解决该电压不精确问题?

非常感谢、

Tom              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    电池应从顶部电池提供。 当电源来自3节电池(5节)时、该部件将无法正确测量。 请参阅 bq76920数据表第8.1节表8-1、了解在减少电池节数时要使用哪种电池输入。 通常、还应过滤 REGSRC。 您可以对 REGSRC 和 BAT 使用与 bq76920EVM 中相同的滤波器。
    请进行正确连接、器件应正确测量。