This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:用于低驱动电压的 SR 控制器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24630, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701444/ucc24612-the-sr-controller-for-low-driving-voltage

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC24630UCC24636

您好!  

我想知道是否有 SR 控制器解决方案用于使电压电源低至3V?  

由于此器件只能用于高于4V 的电源、是否还有其他解决方案可以支持3V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    到目前为止、我们最先进的 VDS 感应 SR 控制器 UCC24612仅支持4V UVLO。
    但是、我们将使用新的 VDS 感应控制器来支持更低的输出电压。
    我建议通过另一个辅助绕组向 SR 控制器提供电压、以获得足够的电压。
    或者、您可以检查伏秒平衡控制器 UCC24630 (对于 CCM)或 UCC24636 (对于 DCM)、UVLO 为3.6V。

    此致
    Kevin