This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:关于 Cin 值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672990/tps7a63-q1-about-cin-value

器件型号:TPS7A63-Q1

大家好、团队、

数据表中 Cin 的建议值如下所示。

・μ F Cin = 10~22uF (300mAmath)

即使在 Iout=100mA (最大值)时也需要使用相同的 Cin 吗?
目前使用4.7uF x 2。 有问题吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    如果数据表没有提到、如果输出电流仅为100mA、则输入电容可能会减小、那么我不会减小输入电容。 该输入电容用于稳压器的稳定性。 尽管稳压器的输出看起来稳定、但每个稳压器中都有一个快速动作的控制电路、必须通过输入和输出端的电容使其保持稳定。 非常精确地遵循数据表建议是明智的。 具体而言、如果它是 LDO!

    您使用哪种类型的输入电容器? 是 X7R 还是 X5R? 请注意、在施加更高的直流电压时、这些电容器可能会显示电容的下降。 您是否有该电容器的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya、您好!

    由于这是一个 NMOS LDO、因此它对输入电容的变化非常敏感。 我不会随着负载电流减小输入电容、因为这可能会导致 LDO 变得不稳定。 如果您使用的是一个降额小于50%的 X7R 电容器、您应该能够使用10uF 电容器、如果您的电容器降额超过50%、我建议使用22uF 电容器。

    此致、
    标记