This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17483F4:电容与频率特性间的关系

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700763/csd17483f4-capacitance-vs-frequency-characteristics

器件型号:CSD17483F4

您好!

 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和 反向传输电容(Crs)在特定频率(即1MHz)上定义。 那么、该频率的重要性是什么?它如何影响我的 MOSFET 选择?
此外、这些参数如何随频率变化?

此致、

Harish Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    感谢您提出问题。
    1MHz 的频率是基于可用测量仪器(例如标准电容桥)的实际选择。 1MHz 值是一种常用频率、用于在功率器件行业的分立式器件数据表中指定电容。
    电容在10MHz 的系数范围内变化不大、例如100kHz 至10MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。
    我想计算效率、这些电容参数会导致开关损耗。
    我以500k 和2MHz 的频率驱动栅极、那么我的开关损耗会随这些频率的变化而变化多大?
    -Harish Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    是的、您正确的是、频率变化会线性地影响您的开关损耗。
    但通常是电荷、而不是我们团队使用的功率损耗公式中使用的电容。
    例如,在此处的电子应用手册中, 详细说明了如何计算降压转换器中的功率损耗,www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 。我们还提供了一个在线工具,您可以在此处使用该工具,而不是通过这些计算: www.ti.com/.../fetpwrcalc ,如果降压转换器是您要估计的功率损耗。
    我们已经校准了这种计算方法、发现它非常精确。