This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A49是否是反向电压预防二极管所必需的?

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672791/tps7a49-is-tps7a49-necessary-for-reverse-voltage-prevention-diode

器件型号:TPS7A49

我收到了客户的以下问题、请告诉我。

Q:TPS7A49是否是反向电压预防二极管所必需的?

<注释>

如果没有像下面那样流入误差放大器的路由、我认为这是可以的。

但是、因为我不知道内部电路、所以我对此有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    如果您想要反向电流或反向电压保护、则需要为此 LDO 放置外部二极管。 TPS7A49的最大绝对值仅为 Vin + 0.3V。 如果要超过此最大值、我建议在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管、以确保不会超过此最大值。

    在考虑反向电压保护时、了解如何施加反向电压非常重要。 如果输入被拉至低于 GND、则 LDO 输入前必须有一个二极管、以防止输入变为负值。 如果输入变为负值、器件将会因超过绝对最大电压而损坏。 如果您要在输出上施加大于输入的电压、则此处最大的风险是上述反向电流以及导通器件的潜在击穿。 该器件的设计不允许输出高于输入、这样做会导致导通元件击穿。

    此致、
    标记