This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:兼容的电池类型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ51013B, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673029/bq24250-compatible-battery-types

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ51013BBQ25601

将 BQ24250与"智能电池"配合使用是否是一个错误的主意?  我对它是否是 BQ24250的适当应用感到困惑。  电池为 RRC1130    ()。 该电池模块具有内置保护和 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    智能电池具有集成的 I2C 控制电量监测计。  它可以由任何锂离子充电器充电。  bq24250是一个不错的选择、但我们有一些更新的器件、可能更适合。   我能否获得有关您的应用的更多信息、如输入电源类型、电压/电流? 系统电源要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真是个好消息! 充电期间、我们将获得5V @ 1A 的输入电压。 我们使用的是 TI BQ51013B Qi 接收器、因此我认为充电电流最高可达1.5A。 一旦我们在这里实际构建了一个、我将了解更多信息。 系统电源要求"尽可能低"、以便我们获得较长的电池寿命。 在睡眠周期中、我们的电流低于1mA、间歇无线电和其他电路的电流消耗高达200mA。

    我很想了解新器件!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    最近发布的 bq25601可能更适合。