This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:逻辑、热关断范围内的寄存器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681195/tps53353-the-register-inside-the-logic-thermal-shutdown-range

器件型号:TPS53353

您好!

我对 TPS53353DQPR 有两个问题。

第一。 逻辑内部是否有任何寄存器可用于控制特性?
如果是、它是否会在 IC 打开时重新编写?

2。 热关断功能的变化范围是多少?

此致、

Kazuto Tatsumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tatsumi-San、
    TPS53353使用引脚搭接来设置多个参数、例如开关频率、慢启动时间、断续等待时间和电流限制。 RF、TRIP 和 MODE 引脚在启动时被感测相应的设置被内部存储。 它们在每次新上电后被复位。

    我没有 OTP 函数的任何特性数据。 不过、它应该优于+/- 15%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John。