This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:单相单输出设计

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683046/tps40322-single-output-with-one-phase-design

器件型号:TPS40322

因为我们希望将 TPS40322 用作单相的单输出。 如何处理未使用通道(BOOT2、CS2、EN2/SS2/GSNS/FB2、HDRV2、ILIM2、 LDRV2、PG2、PGND2、SW2)? 让它们断开连接? 还是需要上拉/下拉至 GND/VCC?

顺便说一下、在我们的系统中、最大输出电流约为18A、那么单相输出是否可以支持这一点?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liren、

    一个相位足以支持18A 设计。

    下面是未使用引脚的连接。

    CS2、EN2/SS2/GSN2/FB2、ILIM2、PG2、PGND2、 SW2:接地

    BOOT2、HDRV2、LDRV2:打开

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是更多未使用引脚的连接。
    COMP2、DIFFO:开路
    CS2-:接地
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、非常感谢您的支持。