This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350的学习周期

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682779/bq78350-learning-cycle-for-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

你好。  您的论坛上的 BQ34Z100芯片的详细说明是 电量监测计的学习周期。   例如、在本主题中、https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/300700/1774822#1774822 

据我所知、确定剩余容量和最大容量的主要值是 EDV 参数? 请描述 芯片 BQ78350的积分模式和学习周期要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    测量仪表的测量结果略有不同。   需要计算参数并将其加载到监测计中。   请参阅 http://www.ti.com/tool/gaugeparcal 

    • 设置电池组的参数、使其充满电、放电至空
    • 按照文档中描述的2个速率和3个温度对电池组进行充电和放电。
    • 将文件和工具输入 GPC 打包程序
    • 提交至网站
    • 将参数加载到数据存储器中的配置
    • 使用化学选项卡为电池加载化学成分

    复位时、充电状态由电压估算。  误差设置为100%。

    在对 EDV2进行完全充电和放电后、电量监测计会学习电量。  记忆的容量将被存储。  如果电池组关闭、则充电状态将丢失、并在电池组启动时重新估算。