This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:重新启用后、VSTOR 上升到高于 VBAT_OV

Guru**** 2485585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696064/bq25505-vstor-rises-above-vbat_ov-after-re-enable

器件型号:BQ25505

您好!

我一直在使用 OrCAD 和 BQ25505运行一些仿真、但我遇到了问题。 在 IC 打开且 VBAT_OV=4、2V 的情况下、仿真运行正常、但在我使用 EN 引脚禁用 IC 一段时间后、一旦我再次启用它、VSTOR 会上升到4、67V、将 VBAT 驱动到该相同的电压。 这是预期的吗? 不应在 VBAT_OV 处设置 V_Stor 电容器? 随附了仿真结果和原理图。 提前感谢。

此致、

Rafael N é voa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用 VBAT_SEC 电压驱动 EN 引脚并检查此问题是否仍然存在?
    此外、是的、VSTOR 应钳位在 VBAT_OV。
    您能解释一下您在图中看到的 VBAT_OV 尖峰吗? 我根据您的原理图进行了计算、VBAT_OV 应约为4.15V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UPAL、

    感谢您的回答。 我正在使用 EN 引脚上的 VPULSE 源来验证 IC 的启用/禁用。 下面是 EN 引脚由 VBAT_SEC 驱动时的输出 仿真在25ms 后崩溃。

    这些 VBAT_OV 尖峰似乎是 BMU 正常行为的一部分。 以下是德州仪器为使用太阳能输入的 BQ25505提供的瞬态模型的仿真结果。 您可以看到、这些尖峰也会出现在那里。

    此外、如果 BMU 始终开启(EN 引脚始终处于低电平)、则一切看起来都正常、如下面的屏幕截图所示。

    此致、

    Rafael N é voa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个屏幕截图有问题、下面是一个重贴。

    ------------------------------------------------------------------

    对 Upal Patel 的答复

    您好、UPAL、

    感谢您的回答。 我正在使用 EN 引脚上的 VPULSE 源来验证 IC 的启用/禁用。 下面是 EN 引脚由 VBAT_SEC 驱动时的输出 仿真在25ms 后崩溃。

    这些 VBAT_OV 尖峰似乎是 BMU 正常行为的一部分。 以下是德州仪器为 使用 太阳能输入的 BQ25505提供的瞬态模型的仿真结果。 您可以看到、这些尖峰也会出现在那里。

    此外、如果 BMU 始终开启(EN 引脚始终处于低电平)、则一切看起来都正常、如下面的屏幕截图所示。

    此致、

    Rafael N é voa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、
    感谢您提供的波形图,当我要求您使用 VBAT 驱动 EN 引脚时,我想您可以使用 VBAT 电压为 VPULSE 供电,我猜它是4.2V? 而不是5V 脉冲。
    让仿真运行一个位、然后使用4.2V 脉冲驱动 EN 引脚、您能否检查 VSTOR 是否仍升至4.76V?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UPAL、

    以下是仿真结果。 我添加了一个与 VIN 源串联的54欧姆小电阻器。

    以4.2V 电压驱动 EN 引脚

    使用4V 驱动 EN 引脚

    以5V 电压驱动 EN 引脚

    基本上、问题仍然存在、这可能意味着它与我用于驱动 EN 引脚的电压无关。 您认为这只是与模型或仿真相关的问题吗? 还是在 PCB 上发生?  

    此致、

    Rafael N é voa