This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:关于 PD 检测问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682982/tps2384-about-pd-detection-issue

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2388

您好、先生、

我们的客户遇到 PSE 控制器 TPS2384的检测问题、可能在 TPS2384EVM 中重复出现。

他们发现 EVM 的 CGood 电容器(0.22uF)超过了802.3at 规格最大值(0.15uF)、移除 CGood (C1A1)电容器、然后再次对其进行测试、结果正常。

因此、有两个问题需要您的帮助:

在 CGood (C1A1)中设计0.22uF 的 TI 注意事项是什么?

2.是否存在与 TPS2384相关的兼容性问题?

谢谢

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    0.15uF 是检测期间与检测电阻并联的最大电容(表33-5)。 在 PSE 侧、检测期间的最大输出电容为0.52uF (33-11)。 您的测试中的 PD 输入电容是多少? TPS2384是一款符合 IEEE802.3af 的器件、TPS2384使用强制电压进行检测、这对 PD 输入电容有一点敏感、因为它需要一些时间来为电容充电。 我们较新的器件 TPS23861和 TPS2388使用强制电流进行检测、当端口电容略高时、该检测功能会更强大。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的及时支持和回复。

    此致、

    Ken