This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:RCSP 的默认值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682072/tps549b22-the-default-value-of-rcsp

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPS548B22

大家好、团队、

 我对 RCSP 的默认值有疑问。
 根据数据表第38页的表28、
 在我看来、默认值是由 引脚搭接定义的。
  但是、我在 数据表中找不到该引脚搭接。

 请告诉我 RCSP 的默认值在哪里
 是定义的?

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣

    让我看看我能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣

    相关 TPS548B22器件上有一个 FSEL 引脚。 FSEL 成为 TPS549B22的 ADDR 引脚。 尽管下面的语句没有提到 FSEL 引脚、但它提到了另外两个引脚设置位。 数据表不应参考该引脚搭接、因为斜坡设置仅通过 PMBus 控制。 ADDR 引脚只控制器件地址和 SKIP 或 FCCM 运行模式、而不是斜坡设置。 很棒的地方!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tucker–San、您好!

     非常感谢您的快速回复。
     我知道斜坡设置是受控的
     仅通过 PMBus。

     顺便说一下、如果您知道 RCSP 的默认值、则为
     发货时间、请您与我分享一下吗?


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣
    默认为 Rx1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tucker San、

     感谢您的持续及时通信。

     我知道 RCSP[1:0]默认值为01b。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto