This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池供电的超声波、人体存在和距离检测

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668336/battery-powered-ultrasound-human-presence-and-distance-detection

Thread 中讨论的其他器件:OPT3101

各位同事好!

我正在寻找一个传感器来识别人体存在、用于报警系统上的应用、类似于 PIR、但使用某种声纳/超声波技术来获得距离。

该器件应由电池供电并以1Hz 的速率进行采样。

我们是否有任何东西能够满足这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    您的距离和精度要求是什么?
    您是否对声纳/超声波技术以外的远距离技术感兴趣?
    您可以查看 OPT3101产品文件夹、了解基于光学飞行时间的距离测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    我将关闭此主题、因为一段时间以来没有任何后续行动。 如果您有其他问题、可以随时发布、该主题将自动重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了您之前的帖子。

    我需要一种低成本解决方案 来连接 现有的微处理器。 考虑一下超声波传感器、但内置于紧凑 的单芯片解决方案中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    请在此处查看基于超声波感应的产品。
    www.ti.com/.../overview.html