工具/软件:WEBENCH设计工具
我无法从 webench 中获得此 Flybuck 设计的适当稳压。 我已经尝试过很多定制解决方案、每次都是一样的、在负载上的调节很糟糕、即使负载电流仅为0.5安培、24伏输出也会降至20伏。 我的变压器为32uH、匝数比为2.5、因此我的初级输出电压为9.6至9.65伏。 Ton 周期大约为40%。 我可以在24V 输出电压和1A (24W)电流下从 Flybuck 转换器中正常运行、这是否合理? 对于 Flybuck 设计的隔离式电压、电压是否为24伏至高?e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM5160-24V_2D00_1AMP.pdf